This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3006:客户能否通过软件区分 OPT3006和 OPT3007?

Guru**** 1093020 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3006, OPT3007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/964457/opt3006-could-customer-distinguish-opt3006-and-opt3007-through-software

器件型号:OPT3006
主题中讨论的其他器件: OPT3007

大家好 、

根据客户的反馈、OPT3006和 OPT3007的形状几乎相同。  

客户能否通过软件区分 OPT3006和 OPT3007?

软件中是否有可用于区分两个 IC OPT3006和 OPT3007的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    根据 ADDR 引脚连接的不同、OPT3006地址会因该引脚而异、而 OPT3007始终为0x45。

    最棒的

    Alex