This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD161:原理图与 PCB 不一致

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD161, XTR105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/957424/tipd161-schematic-is-inconsistent-with-the-pcb

器件型号:TIPD161
主题中讨论的其他器件: XTR105

大家好、

我们的客户发现参考设计 tipd161的原理图与 PCB 不一致。 我想确认哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 有人能帮我确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我非常怀疑微型 BAS70能够承受10A 浪涌电流...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    很抱歉、此主题未分配给我们的团队。 您的第二篇帖子已发送给我们、因为您使用了标签 XTR105。 设计文件中似乎有错误。 如果您看一下设计指南第20页上发布的原理图、它与 PCB 布局相匹配。 发布设计文件时、他们必须未保存正确的原理图。