请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/955339/lmp91002-lmp91002
器件型号:LMP91002主题中讨论的其他器件: LMP91000
你(们)好
我们正在使用 LMP91002设计电压测量电路、我们尝试了[8.1.2传感器测试程序]提供 VDD=3.3V、DGND=MENB=AGN=GND、在 C1和 C2之间连接10K 电阻器、根据要求连接电极。我们连接的 CE、我们得到 VRE = 1.689V、Vwe = 1.651V、 但无法测量 Vrw 和 VOUT = 1.651V,即使 电极浸在溶液中,我们也会得到稳定的 VOUT 电压= 1.651V,因此我们无法检查电压变化
谢谢、此致
Saikumar E