This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91002:LMP91002

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91002, LMP91000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/955339/lmp91002-lmp91002

器件型号:LMP91002
主题中讨论的其他器件: LMP91000

你(们)好  

我们正在使用 LMP91002设计电压测量电路、我们尝试了[8.1.2传感器测试程序]提供 VDD=3.3V、DGND=MENB=AGN=GND、在 C1和 C2之间连接10K 电阻器、根据要求连接电极。我们连接的 CE、我们得到 VRE = 1.689V、Vwe = 1.651V、 但无法测量 Vrw 和 VOUT =  1.651V,即使  电极浸在溶液中,我们也会得到稳定的 VOUT 电压= 1.651V,因此我们无法检查电压变化  

谢谢、此致

Saikumar E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasikumar、

     大多数情况下、这是传感器设置问题。 我建议您在 LMP91002网页上下载 LMP91000传感器 AFE 软件。 该软件旨在与 EVM 配合使用、但您可以使用它查找与探头类似的探头、以便在设置探头时有一个起点。

    祝您好运、如果您有任何问题、请告诉我。