This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP125:用于 SPI 接口的 IBIS 模型

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP125, TMP121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/915308/tmp125-ibis-model-for-spi-interface

器件型号:TMP125
主题中讨论的其他器件: TMP121

我们是否有 用于 TMP125 SPI 接口的 IBIS 模型。  

或用于我们可以使用的另一个器件的 SPI 接口的等效 IBIS 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的发帖。 我们没有用于 TMP125的 IBIS 模型。

    与 IBIS 模型最接近的器件是 TMP121、但这两个器件上的 I/O 有所不同、它们并不等效。  

    此致、
    Brandon Fisher