This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM:PGA450Q1EVM

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA450Q1EVM, PGA450-Q1, TIDA-00151
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/763373/pga450q1evm-pga450q1evm

器件型号:PGA450Q1EVM
主题中讨论的其他器件: PGA450-Q1TIDA-00151

大家好、我们将使用 PGA450Q1EVM。  从过去几天起、它就能正常工作。

1.现在 Rx 正常工作、但 Tx 在 PGA450Q1EVM 中不工作。Tx 端口是否存在任何问题。

2.我们能否在 PGA450Q1EVM 中替换 PGA450-IC。

是否所有固件仅适用于 PGA450Q1EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chedthan、

    我看到同一个问题有2个单独的 e2e 线程、请关闭一个线程、我们将响应另一个 TT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chehthan、

    如果您怀疑 PGA450-Q1损坏、则可以更换 EVM 上的 IC。
    EVM 固件适用于 PGA450Q1EVM 的 Tiger 板、而不是器件本身。 如果您的 EVM 过去工作正常、则无需更新 Tiger 板固件。

    适用于 PGA450-Q1的 TIDA-00151 UART 和 LIN 演示固件位于 :www.ti.com/.../tidcab3

    对于原始器件、我建议您使用 OTP 编程跳转到 DEVRAM、以便您可以从 EVM 上的 DEVRAM 存储器进行编程和运行。 EVM 用户指南中提供了这些说明。