请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP302-Q1 您好!
根据 TMP302-Q1数据表、如果 HYSTSET 引脚连接到 GND、 则阈值迟滞为5°C、如果连接到 Vs、则为10°C
如果 HYSTSET 引脚保持悬空、阈值迟滞是什么?
出现了哪种症状?
请尽快让我获得您的答案。
此致、
Nicky
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.