请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2212 主题中讨论的其他器件: FDC2214
您好!
我现在正在设计一种传感器来测量土壤湿度。 有些土壤湿度传感器是 CAP 传感器、因为不同的 CAP 值意味着不同的湿度水平。 我想使用 FDC2212来测量其电容
值。 您能给我一些关于如何使用 FDC2212测量电容值的想法吗?您还能给我一些关于如何设计电容传感器的形状和尺寸的建议吗? 除此之外、还有
使用 FDC2212时有哪些规则? 感谢你的答复。