This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:酒精和 CH3SH 检测

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, LMP91002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/803464/lmp91000-alcohols-and-ch3sh-detection

器件型号:LMP91000
主题中讨论的其他器件: LMP91002

你(们)好  

我们的客户将在某些应用中考虑使用 LM9100。

1.酒精检测器。

 (他们需要更高精度的酒精检测。)

2.甲基汞的检测器(=CH3SH)

是否可以将 LMP91000用于上述两种应用的 AFE?

如果您有适合该应用的任何推荐器件、请告诉我。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我来看看这一点、然后再与您联系。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji、

    您能否提供计划与 LMP91000搭配使用的传感器型号?

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jalen、

    感谢你的答复。

    客户尚未选择传感器器件、但他们说可以使用 LMP91002。 如果他们选择了传感器器件、我们将尝试与他们协商。 然后、我们将在该时间向您介绍详细信息。

    此致、
    本志本