This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26LV:我不希望在"立即订购"页面上显示器件型号预置温度。

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26LV, TMP390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/803059/lm26lv-there-are-not-part-number-i-want-preset-temperature-on-order-now-page

器件型号:LM26LV
主题中讨论的其他器件: TMP390

您好!

我对 LM26LV 有疑问。

我的客户想要订购 "LM26LVCISP-042/NOPB"和 "LM26LVCISP-045/NOPB"

我选中了 LM26LV"立即订购"页面、但没有上面的器件型号。

我们可以订购它们吗?

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaede Kudo -
    这些不是您正在寻找的有效可订购器件型号。 我检查了数据表 TI.com 和我们的内部后端以确保。
    我们从未制造或提供过-042或-045器件型号、因此本例中的答案是否定的、这些型号不可订购、因为它们从未存在。 希望这能消除任何混乱--让我们知道,如果需要,我们可以如何进一步提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaede、

    我们刚刚发布了 TMP390、客户可以在其中使用电阻器来定义阈值设置。 TMP390具有相同的工作电压范围、并且具有比 LM26LV 低得多的静态电流。 此外、与 LM26LV 相比、这款器件成本更低、您的客户可能对此非常感兴趣。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您的评论。

    ・我的客户希望 LM26LV 分别在42°C 和45°C 下预设。
    ・在 D/S 中描述了以下内容
    -温度跳变点(tTrip)可在出厂时预设为0°C 至150°C 范围内的任何温度、增量为1°C
    ・我知道器件型号的末尾指示预设温度。
    - LM26LVCISD-100。  跳闸点为100C。

    因此、我想我可以订购以下器件型号。
    - LM26LVCISD-42
    - LM26LVCISD-45

    ・我的理解不对吗?
    ・这是否意味着未提供42°C 和45°C 时的 LM26LV 预设?
    ・是否有办法将 LM26LV 预设分别设置为42°C 和45°C?

    此致、
    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    感谢您的信息。
    我将检查 TMP390的 D/S。
    我已查看产品文件夹、状态为预览。 何时发布?

    此致、
    Kaede Kudo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaede

    TMP390计划很快发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kaede Kudo -
    42和-45型号不是有效的器件型号、正如我之前所解释的-我认为您的客户最好的行动是遵循 Amit 在 TMP390上的指示(如果发布时间适合他们) 和/或与您当地的 TI-J 销售联系人合作、将这些所需变体的商业案例作为申请提交。