This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP303:分别是 TMP302作为纯硬件解决方案实现的 TMP303

Guru**** 1185370 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP302, TMP303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/774731/tmp303-is-the-tmp302-respectively-tmp303-realized-as-a-pure-hardware-solution

器件型号:TMP303
主题中讨论的其他器件:TMP302

大家好、

对于安全相关的开发、我必须确保所有组件都没有软件部件。 我计划使用 TMP302或 TMP303进行温度关断。

我想、这些芯片完全是在硬件中实现的。 您可以确认这一点吗?

感谢您的回答。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    是的、TMP303和 TMP302都是硬件实现的器件、没有软件接口。