请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5032 主题中讨论的其他部件:DRV5023、 DRV5033
你好
我有一个流速感应应用。 磁体在4个串联霍尔传感器阵列上连续移动、以生成与流速成比例的脉冲。 但是、如果传感器锁存在电压状态并保持 LPM、则可能会漏掉脉冲。 我的流速在0.1Hz 至50Hz 之间变化。 如果传感器在磁体移动时处于 LPM 中、漏脉冲将意味着读数不正确。
是否有办法解决这个问题? 我查看了替代的 DRV5023、但我需要一个低功耗霍尔传感器。 DRV5023消耗的电流约为2-4 mA、这是我无法承受的。 是否有替代解决方案?
此致
Shubhankar