主题中讨论的其他器件:LMP91300、 LDC0851、
你(们)好
我需要制作一个电感式接近开关、在 M12标准齐平模式下的值 Sn 为5mm。
我是从 LMP91300开始的、直到我看到它实际上已经过时了。
我继续使用 LDC0851、我的传感距离不是很好、在9mm 铁氧体上的传感距离为3mm。如果我将两个铁氧体放在可氧化的 M12管中、则更小。
我会继续向 LDC1101进行调查,但在这种情况下,我必须提出这个问题。
从 Sn 和 可靠性的角度来看、 哪种情况更好?LDC1101、带运算放大器的标准 LC 振荡电路、还是带晶体管和两个波宾的简单 LC 振荡电路?