This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP400:关于 TMP400 SCL 下降沿的毛刺脉冲

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/840171/tmp400-about-glitch-in-tmp400-scl-down-edge

器件型号:TMP400

尊敬的支持团队:

对于 TMP400,如果在 SCL 的下降沿有这样的毛刺脉冲(大于500mV,大约5ns 的持续时间),它是否会影响通信?是否有任何可接受的毛刺脉冲范围? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    I2C 需要输入滤波器来抑制快速模式下低于50ns 的尖峰、而高速模式下低于10ns 的尖峰。 我们的 TMP 产品旨在满足此要求。

    谢谢、