This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP123:IBIS 模型

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP121, TMP123
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/868956/tmp123-ibis-model

器件型号:TMP123
主题中讨论的其他器件:TMP121

您好!

TMP121的 IBIS 模型是否可用于 TMP123? 似乎芯片相似、唯一的区别是引脚1和2 (GND 和 NC)以及温度范围

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elisha -  

    该器件的专家正在度假、 但是、在查看数据表后、我认为这是您做出的合理假设、应该可以这样做、因为器件共享数据表、并且正如您指出的那样、引脚和 性能之间只有轻微的差异等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    是的、您可以将 TMP121 IBIS 模型用于 TMP123。

    谢谢、