请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LDC1614、 TIDA-01102大家好、
这可能是一个更常见的 I2C 接口问题、但我想知道连接是否可行
在同一 I2C 总线上、大约32个 LDC1614传感器、所有传感器的地址都相同。 其理念是多路复用
只需将所有传感器全部转换为断电模式、并一次仅将1个传感器置于正常状态即可
模式-当前采样的模式。
我计划设计防水键盘、并查看了 TIDA-01102参考设计
实现16键键盘。 此设计基于模拟多路复用器、但我更愿意这样做
模拟多路复用器来获得更好的 SNR 结果。
提前感谢您的回答。