请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000 主题中讨论的其他器件:LMV881、 OPA357、
您好!
我正在尝试使用 OPA357复制 μ Åccurberg Mossberg 滤波器。以 SNAA287A 为基准、如何获得400kHz 中心频率?
所选值为:
R4=R5=R3=R6=4.3K
C2=C3=91pF
C1=1nF
R1=6.8K
R2=66K
Rout1=1.5K
Rout2=8.2K
Cout1=2.7nF
RC = 2K
我不确定我的所有值都正确。 有什么意见/建议?
谢谢!