This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于检测旋转皮带轮的传感器

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5015, DRV5012, DRV5013, DRV5011, LDC0851, LDC1612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/796030/sensor-for-detecting-a-rotating-pulley

主题中讨论的其他器件:DRV5015DRV5012DRV5013DRV5011LDC0851LDC1612

DMOS6中的一种工具使用皮带和皮带轮系统、其中一端连接电机、另一端连接输出皮带轮。 目前、我们无法检测皮带是否出现故障、我们唯一的反馈是电机上的转速计。

我的任务是寻找一种解决方案、以验证输出皮带轮是否旋转、不需要精确的速度、只需在旋转时推高电压信号、在旋转时推低电平信号即可。  

我的背景是机械工程、如果您能给我一些关于什么是好解决方案的建议、请告诉我或给我发送电子邮件以了解更多详细信息!

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    根据您的描述、简化的旋转编码方法似乎非常适合您。

    以下是旋转编码文档的链接: www.ti.com/.../sboa200.pdf

    作为概述、您可以将磁体(通常是多极磁体)直接放在皮带轮上、并在磁体/皮带轮设置附近放置霍尔效应锁存器件(DRV5011、DRV5012、DRV5013或 DRV5015)、当皮带轮旋转时、该锁存器将输出方波。 如果输出保持高或低的时间过长、则表明皮带轮已停止旋转。 由于您可能不关心皮带轮的旋转方向、因此您可能只需要一个传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理想情况下、我们不希望实际修改皮带轮、因为这会使备件变得更加困难。 我在电感式传感器上读出了更多内容、而引起我注意的是齿轮齿式传感器、它们在传感器侧使用固定永磁体来感应铁磁齿轮中的磁场、并使用霍尔效应传感器来观察磁场变化 通过的齿几何形状产生的。  

    TI 似乎没有完全集成的解决方案来实现这种目的、您认为这是值得探索的还是只是寻找现成的解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    我们没有集成应用来实现霍尔传感器和固定磁体的这一目的的原因是 TI 实际上也有电感式传感器。 如果皮带轮由铁磁性材料制成、则无需固定永磁体即可使用我们的电感式传感器。

    我将把这个主题传递给电感式传感团队、以帮助您进一步了解如何执行此操作以及哪些器件可能有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    LDC0851具有可用于事件计数的开关类型输出。 以下是事件计数参考设计:

    www.ti.com/.../TIDA-00851-LDC0851

    根据皮带轮的机械设计、读取原始数据和后期处理可能更可靠。 LDC1612是查看此函数的好器件。