请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA450Q1EVM Thread 中讨论的其他器件:PGA460
你好
- PGA450是否已被 PGA460取代?它们有两个不同的方面?
- 如果这两个方面不同、PGA450是否包含实际的超声波传感器?
- 如果包含传感器、这些传感器的距离测量范围是多少?
- 这些传感器的分辨率是多少
- 我们能否获得这些传感器的数据表?
此致
Sam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
此致
Sam
Sam、
回答您的问题:
1) 1)是的、PGA450已被 PGA460取代。 建议在新设计中使用 PGA460。
2) 2)两种器件都是集成的超声波信号驱动器和接收器 IC。 主要区别在于 PGA450需要固件编程、而 PGA460具有固定的数字语句机器来处理飞行时间测量。 PGA460不需要任何固件编程、因此更容易集成到系统中。 PGA460还提高了性能并降低了成本。
3) 3)传感器的范围取决于多个因素。 有关 这些范围因素的完整说明、请参阅"PGA460超声波模块硬件和软件优化"应用手册(www.ti.com/.../slaa732)。 通常、空气耦合超声波应用的目标距离为1cm 至15m。
4) 4)单个物体分辨率取决于 PGA4xx 的 ADC、该 ADC 为1MHz、转换为小于1cm 的步进分辨率。 对于多器件检测/分离、必须考虑频率。 有关详细信息、请参阅上述应用手册、但典型的间隔为1cm 分辨率。
5) 5)传感器的数据表可直接通过传感器制造商获取。 有关换能器的完整列表,请参阅“PGA460变送器和变压器列表”( www.ti.com/.../slac787 )。