主题中讨论的其他器件:LDC1314、 LDC1312、
我已经设置了一个 Linux 串行端口来与1312EVM 通信。 我发送复位命令、然后将寄存器设置为
0x1A 0x0201
0x1b 0x8209
0x14 0x110a
0x15 0x110a
0x08 0x0006
0x09 0x0006
然后、我读取状态(0x18)并返回0x000c、这意味着数据已准备好读取。 我读取通道0 (0x00)和1 (0x02)、然后再次检查状态。 DRDY 和 UNREADCONVx 均未设置。 我需要设置(或清除)什么位才能实现连续转换 ?
谢谢、
Mike