主题中讨论的其他部件:DRV5032、 DRV5021
尊敬的所有人:
我们的客户希望了解以下现象的原因。
当 DRV5033DU 中的电源电压从2.8V 更改为3.3V 时、OUT 端子(2号引脚)的电压会下降一段时间、如下图所示。
(上信号:电源电压 下信号:OUT 端子电压)
请告诉我可能的原因吗?
※我们的客户说 DRV5032FC 不会出现这种现象。
如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。
此致、
Y. Ottey
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我们的客户希望了解以下现象的原因。
当 DRV5033DU 中的电源电压从2.8V 更改为3.3V 时、OUT 端子(2号引脚)的电压会下降一段时间、如下图所示。
(上信号:电源电压 下信号:OUT 端子电压)
请告诉我可能的原因吗?
※我们的客户说 DRV5032FC 不会出现这种现象。
如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。
此致、
Y. Ottey
大家好、Ottey-San、
感谢您使用 TI 论坛。 在您的问题中、我相信当您键入 DRV5033时、您的意思是 DRV5032。 我有几个关于这种情况发生的想法。
首先、确保在 VCC 至 GND 之间有一个旁路电容器(0.1µF μ F min)。 该电容器应靠近器件放置。
其次、DRV5032DU 和 DRV5032FC 具有不同的输出类型。 DRV5032FC 是开漏输出、而 DRV5032DU 是推挽输出。 借助推挽架构(数据表中的图15)、如果 VCC 突然变化、输出控制线路到 VCC 的电压差可能会导致输出状态暂时变化、直到控制有机会更新。 您可以 通过非常缓慢地将 VCC 从2.8V 更改为3.3V 来测试这一点、并查看是否仍然存在问题。
大家好、Ottey-San、
我已经与设计人员交谈过、并为您提供了一些更多信息。
当该器件由低 VCC (即接近2.5V)供电时、内部 LDO 易受电源不稳定的影响。 这就是为什么您在低电压值下快速更改电压时看到输出受到影响的原因。
设计人员提出了2条建议。
1) 1)确保 VCC 干净(这通常需要更强大的电源管理 IC、或者在 VCC 不波动的情况下)
2) 2)升高 VCC、例如、即使是3.3V 或5V、通常也足以补偿高噪声电源。
尊敬的 Mitch
感谢您的宝贵建议。
我了解了 DRV5033的规格。
此外,我想提出更多的问题。
此致、
是的、奥特伊
尊敬的 Mitch
感谢你的答复。
μF 已向客户确认您所说的 GND、并确认将 VCC 到 GND 的旁路电容器(0.1 μ F 最小值)放置在器件附近。
我想在下面提出其他问题。
如果在同一环境和电路中将 DRV5033替换为 DRV5032FC (封装:SOT-23)、会发生什么情况?
此外、这种现象是否会因产品变化而发生变化?
您之前提到了以下内容。
“当此器件由低 VCC (即接近2.5V)供电时,内部 LDO 容易受到不稳定电源的影响。 这就是为什么您在低电压值下快速更改电压时看到输出受到影响的原因。
以上内容是否随 DRV5032 FC 一起提供?
客户表示第一个帖子中提到的现象在 DRV5032FC 中不会发生、因此请让我确认。
此致、
是的、奥特伊
大家好、Ottey-San、
以下是我对您问题的回答:
1) 1)我们只能保证数据表中的内容、但我们没有看到 DRV5032出现此问题、并且它没有 LDO 设置 、这是在低电压下导致另一个器件出现这种现象的原因。
2) 2)红圈中的压降很可能与初始压降相同、这与 VCC 电压电平和稳定性有关。 突然变化会导致这种情况、但电源也会产生噪声。
否、DRV5032FC 不应存在相同的现象。
您好、Mitch
感谢你的答复。
我想整理信息、让我就您的回答提出一些问题。
我认为这种现象在 DRV5032FC 中不会发生、因为这是内部 电路与 DRV5033的区别。
以下哪项是 DRV5032FC 不出现问题的原因?
答:因为安装的内部 LDO 不同
B:因为内部 LDO 后面的感应电路配置不同
2.您回答了关于第二个问题的以下问题。
红色圆圈中的压降很可能与初始压降相同、这与 VCC 电压电平和稳定性有关。突然变化会导致这种情况、但电源噪声也会导致。
该下降发生在 Vcc 上升500ms 后。 这是否意味着即使在500ms 后、OUT 的值也不稳定?
与你以前告诉我的情况相反、它采用了典型值。 μs μ s、以在 Vcc 上升后保持稳定。
由于这次两次下降的原因、您回答说 Vcc 的使用电压大约为2.5V、并且您突然改变 Vcc。 哪一个更重要?
此致、
是的、奥特伊
大家好、Ottey-San、
以下是我对您的问题的回答。
1) 1) DRV5032与 DRV5033相比有许多内部差异、因为它的设计重点完全不同(低功耗、低电压)。 所有这些变化共同导致 DRV5032中不会发生这种现象。 但是、不同的 LDO 是其中的一个重要部分。
2)µs 在典型值35 μ s 后输出确实会稳定、但这种现象是由 Vcc 极低(约为2.5V)时 Vcc 和噪声 Vcc 的变化引起的。 因此、第二次下降很可能是由电源中的噪声引起的。
3) 3)低电压"更重要"、因为这种现象在电压较高时不会发生。 当电压极低(约为2.5V)时、Vcc 的任何波动都可能导致这种现象。 这些波动可能是噪声或 Vcc 的变化。
大家好、Ottey-San、
以下是我对您问题的回答:
1) 1)很难准确地说输出问题将发生在何处/是否发生。 每个单独器件可能会有所不同。 从3.3V 变为5V 不太可能在2.8V 至5V 之间发生、但仍然可以根据电源噪声等各种因素实现。
2) 2)电容器可以提供帮助、我建议您在 Vcc 引脚旁边使用一个电容器。 有时、人们甚至会在 Vcc 引脚旁边使用多个不同尺寸的电容器来帮助解决噪声问题。 我还建议您的电源本身具有干净的输出。
一般来说、由于您似乎只需要5V 电压、因此 DRV5032可能更适合您的应用。