This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/HDC1080EVM:EVM 板上运行的固件和 Windows GUI 软件的源代码在哪里?

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080EVM, HDC1080, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/810480/linux-hdc1080evm-where-is-the-source-code-for-the-firmware-running-on-the-evm-board-and-for-the-windows-gui-software

器件型号:HDC1080EVM
主题中讨论的其他器件: HDC1080USB2ANY

工具/软件:Linux

大家好、团队成员

我代表我的客户发布此问题。 下面是一些有关上下文的更多信息。

我订购了 HDC1080EVM 来评估 HDC1080湿度和温度传感器。

http://www.ti.com/tool/hdc1080evm?keyMatch=HDC1080EVM&tisearch=Search-EN-Everything

我还下载了所有相关文档、包括 EVM GUI 工具(V1.10.0 (修订版 F)软件。

在我看来、支持 HDC1080EVM 的软件似乎是 Windows 基础应用。

在我们的应用中、Linux 是我们的操作系统(用于嵌入式应用)。 我的问题:

TI 是否对 HDC1080EVM 模块提供任何 Linux 支持? 如何实现? 源代码可用?

 

他需要访问 EVM GUI 工具(V1.10.0 (修订版 F)软件的源代码、以便将其用作为 HDC1080EVM 创建 Linux USB 驱动程序的参考。 我已将他定向到 EVM 软件完全下载中的 HDC10x0_EVM_Firmware_source 文件、但我不确定这是 EVM 板上运行的固件的源代码还是 Windows GUI 软件的源代码。 不管怎样、他都需要这两种方法。 请告知他如何访问这些信息。

谢谢、

劳伦