This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-SDK:无法在演示文件夹中找到 srr_visualization.exe

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0092, AWR1642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/809277/mmwave-sdk-not-able-to-locate-the-srr_visualization-exe-in-the-demo-folder

器件型号:MMWAVE-SDK
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0092AWR1642

最近安装 了 MMWAVE_SDK_03_02_00_04 (最新版本)。 在 SRR 设计可执行文件 (与 TIDEP0092相关)所在的安装路径中找不到演示文件夹。 是不是我错过了某些内容、还是最新版本不包含演示。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    SRR 演示不是毫米波 SDK 的一部分、而是 TI-Rex (TI Resource Explorer)的一部分。

    请参阅此链接-

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AE.lBfxUS339OGZzEWf4fg__AocYeEd__LATEST

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在以下文档中、

    TI Designs:TIDEP-0092
    使用 AWR1642的短距离雷达参考设计

    在第12页的第3.1.2节中,提到“SRR TI 设计的 GUI 位于\ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\demo\xwr16xx\GUI 路径”。 随附了文档 here.e2e.ti.com/.../AWR1642_5F00_SRR_5F00_design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TI-Rex (TI Resource Explorer)中找到 srr_visualization.exe。 造成混淆的原因是  TI Designs: TIDEP-0092
    使用 AWR1642的短距离雷达参考设计 文档。 需要对上述问题进行更正。

    谢谢

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    感谢您的指出、我们一定会在下一版中对此进行纠正。

    此致、

    Jitendra