This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP303:输出引脚端接

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/808606/tmp303-output-pin-termination

器件型号:TMP303

您好!

我有计划使用 TMP303作为温度保险丝。

  电源接通时、OUT 引脚是否固定为特定值(H 或 L)? 我需要知道是否需要下拉电阻器、

因为我想 将其用作数字 器件的输入。 根据我的理解、由于温度已经固定到一个特定的值

 加电时。  

谢谢你

滤网  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sainer:  

    TMP303的 OUT 引脚是推挽式高电平有效输出。 当测得的温度超出跳闸点范围且设置输出高电平(SOH)引脚为低电平时、OUT 引脚为高电平。 SOH 引脚是一个带有内部下拉电阻器的输入引脚。 当 SOH 引脚被强制为高电平时、无论测得的温度是多少、OUT 引脚都会变为高电平。 数据表第3页的引脚功能表还说明不需要上拉。  这意味着 OUT 引脚默认被拉低。 第7页的图7还显示了引脚在上电时为低电平。 希望这能帮您解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    这很有帮助。

    非常感谢。

    滤网