This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60:在130度时的行为

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60, TMP235, LMT84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/834048/lm60-about-lm60-behavior-at-130degree

器件型号:LM60
主题中讨论的其他器件: TMP235LMT84

尊敬的支持团队:

了解到130度超出了我们的特性范围、但客户仍想知道、如果125度的输出电压为1.205V、那么温度达到130度时、输出电压是否会更高?  如果是、是否有 估算的上升范围? 太多了!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera -  

    此处给出了该器件在6.25mV/C + 424mV 时的平均斜率(请参阅数据表第1页的图、以及数据表第5页的表7.5中的平均斜率)

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm60.pdf

    例如、在图中:

    在-40C 时、图形指出 LM60的输出电压为0.174V...进行数学计算:(-40 * 6.25mV)+ 424mV = 0.174V

    25C 图指出 LM60的输出电压为0.580Vout……(25 * 6.25mV)+ 424mV = 0.58025V

    125c 图中指出 LM60的输出电压为1.205V……(125 * 6.25mV)+ 424mV = 1.20525V

    因此、该器件在130C 时的输出电压应~1.2365V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    太棒了! 那么、您是否意味着该芯片仍能正常工作、直至达到130度? (所有数学/精密规范)仍在130度下工作?  那么、输出电压停止随温度升高而增加的温度上升限制是多少? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera -  

    众所周知、我认为、在我们器件的数据表中、我们不保证绝对最大额定值之外的任何精度或操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    是的、明白这一点。 因此、请与您再次核对、下面是我们可以保证的结果:在130度时、输出电压将高于125度。 对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera -

    在此处与其他应用团队成员进行内部检查、以查看在规格范围之外已完成的操作。 理论上、您已经有了答案。 您或客户是否亲自尝试过此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的努力! 客户应该尝试1块芯片、发现电压可以升高、但对于大容量来说、如果他们想使用该功能、仍然需要我们提供指导。 它们的要求是、如果输出电压只能增加130度、而不是125度、那么这是可以的。 对精度不是很关心。  太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera -  

    该客户目前使用的是哪个 LM60封装? (LM60采用 SOT-23或 TO-92封装)

    如果他们已经知道自己想要超过125C、那么是什么促使他们选择 LM60而不是 TMP235、LMT84/85/86/87等器件?  

    在我看来、在这里、您希望使用其额定值内的器件、而这些其他器件似乎是这样做的、并且在较低的成本点上、如果他们可能关心的其他参数也适合其中一个器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    它们使用 SOT-23封装。  

    由于这是传统设计、因此他们无法预测可能会达到如此高的温度、因此他们正在评估是否需要更改解决方案。

    那么、您是否从内部得到了答案、这句话是否正确:当温度达到130度时、输出电压肯定会高于125度?  太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    该产品于1996年发布、我们没有从开发中获得任何其他信息。  

    谢谢、