This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT87-Q1:150C 时的精度

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT87-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/834157/lmt87-q1-accuracy-at-150c

器件型号:LMT87-Q1

团队、

使用5V (+-0.1V)的稳定电源电压时、LMT87-Q1在150C 时的精度是否优于数据表的最大/最小规格(基于6个 Σ- 2.7C)?

如果是,是否有办法估计在多大程度上?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    感谢您发帖。  

    在本例中、我们可以保证 LMT87-Q1的数据表规格为+/- 2.7C。 这包括使用具有良好稳定性的5V 电源时的情况。

    任何单独器件的精度都很可能更高、但该规格反映了器件设计和生产过程中产生的不确定性。 超出精度表中给出的值是无法预测的。  

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Brandon Fisher