请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/828516/lmt87-temp-application
器件型号:LMT87主题中讨论的其他器件: LM87
以下是问题。 请提供建议。 谢谢。
系统(电动工具)处于运行状态且 LMT87的感应温度。 上升到80度、导致系统电源断开、LMT87的偏置电源也关闭。 此时、我们重新启动系统电源(假设 LMT87的感应温度仍为80度)、LMT87的输出电压是多少? 是1539mV 吗?
2.当 IC 的感应温度快速从80度变为120度时、LM87的 Vout 将缓慢从1539mV 变为973mV、约为10S、对吧?
应用:电动工具
器件:具有 TO92的 LMT87