This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642BOOST 毫米波雷达传感器

Guru**** 2479755 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/827990/awr1642boost-awr1642boost-mmwave-radar-sensor

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

HII、

我正在研究 AWR1642BOOST 雷达传感器。 我已成功测试毫米波传感器的演示可视化工具。 这一切对我来说都很好。 您能不能只告诉我如何修改代码并将 AWR1642用于我的应用? 例如、提供教程、我可以通过这些教程修改代码并将其上传到毫米波传感器。 此外、您能否提供样片计划? 我将把 AWR1642雷达放在无人机上。 那么、您能建议一些算法、我可以通过这些算法来使用它来避免障碍吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    作为新的毫米波传感器用户、我们建议您执行以下步骤

    1.按照 此主题 了解与毫米波传感器相关的所有重要链接

    2.如果您最近购买了 AWR1642BOOST、则应该是 ES2.0器件型号、因此您需要安装和使用毫米波 SDK 2.1以上版本。

    3.安装 SDK 和所有工具依赖项(随 SDK 安装程序一起提供)。

    4.按照中的 mmWave SDK 用户指南 pdf 进行操作 \docs\directory。

    5.本文档将向您介绍使用毫米波传感器应用程序(MMW 演示)、构建、刷写和执行应用程序(使用可视化工具)所需的所有基本步骤以及更多信息。

    6.点击此 链接 获取有关毫米波传感器的更多技术信息。
    7.除 SDK 外、我们还提供了不同的存储库(TI Resource Explorer)、您可以在其中找到许多其他应用程序以适应更多用例(汽车 工业)。 它还具有避障功能和基于无人机的演示。

    希望通过这些要点、您现在应该能够从自己的角度开始。 如果您在现有主题帖中找不到、请在同一论坛中搜索并创建新主题帖。

    此致、

    Jitendra