This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01EVM:LMT01和焊盘 VP & amp 之间的布线尺寸;VN

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01, LMT01EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/860019/lmt01evm-trace-size-between-the-lmt01-and-pads-vp-vn

器件型号:LMT01EVM
主题中讨论的其他器件:LMT01

您好!

你好。

我们的客户希望了解 LMT01与 LMT01EVM 上的焊盘 VP 和 VN 之间的布线尺寸。 (http://www.ti.com/lit/ug/sniu027a/sniu027a.pdf)我已附上以下图片供参考。  




我尝试查找设计文件、但我无法找到它或任何有关该文件的信息。 我希望你能在这个问题上帮助我们。

谢谢、祝您愉快。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您提出问题。 通向 LMT01的走线厚度为5mil。  

    此致、
    Brandon Fisher