This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP451-Q1:温度偏移

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP451
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/856900/tmp451-q1-temperature-offset

器件型号:TMP451-Q1
主题中讨论的其他器件:TMP451

大家好、

我对温度偏移有疑问。

我知道 TMP451具有远程温度偏移寄存器0x11和0x12。

此外、远程温度存储在寄存器0x01和0x10中。

是否在添加0x11和0x12中设置的偏移后添加了 Reg0x01和0x10 WARM 的值?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomoaki-San、

    偏移值(0x11和0x12)将添加到器件的远程温度测量中。  寄存器0x01和0x10中的值将反映下一个转换周期后器件温度测量值与偏移值之和。

    谢谢、