This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVMS_UART_Demo.ino 演示固件

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, ENERGIA, TIDA-00151, TIDA-060024
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/817807/pga450q1evms_uart_demo-ino-demo-fw

器件型号:PGA450Q1EVM
主题中讨论的其他器件:PGA460ENERGIATIDA-00151TIDA-060024

之前 e2e-thread 的引用: http://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/795854/2943913#2943913

大家好、我们的 CSPS 团队、

在参考帖子中、您表示您正在致力于 PGA450Q1EVMS_UART_Demo.inodemo 固件的正式/稳定版本、该版本将于2019年第2季度末发布。

1.关于固件开发的现状如何?

此外、它是否能够在 PGA460 EVM 上运行?

谢谢、

古斯塔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustaf、您好!

    Akeem 不在办公室。  

    我们将在下周进行研究。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustaf、您好!

    最初发布的 PGA450Q1EVMS_UART_Demo.ino 预览仅用于展示 UART 主机发送命令。 它目前缺少从 PGA450接收响应数据的完整功能。 对于将此代码用作起点或参考的任何用户、他们可以访问 Energia.nu 网站以了解有关启用 UART 主站接收功能的更多详细信息。 3.3V 逻辑电平 TI LaunchPad 由于 PGA450 UART 引脚的5V 逻辑电平而无法直接兼容、因此必须将电平转换器设计为 PGA450和 MCU 之间的中间硬件解决方案。

     由于正在进行较优先的活动,PGA450Q1EVMS_UART_Demo.ino 演示代码的正式发布目前被无限期推迟。

    我们目前鼓励使用 PGA460、这是一款具有公开可用且经过全面测试的固件的卓越器件(PGA460 Energia 库和代码示例(版本1.0.9))。  

    PGA450和 PGA460源代码不是交叉兼容的。 我知道大多数用户都使用 PGA450、因为 TIDA-00151参考设计可方便订购。 幸运的是、PGA460等效参考设计(TIDA-060024)现已可供订购、并可利用现有的 PGA460 Energia 库和代码示例。 请 参阅 此处的 PGA460超声波接近感应模块(PSM)参考设计:http://www.ti.com/tool/TIDA-060024