This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST-ODS:毫米波雷达之间的比较

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1642BOOST, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/821727/ccs-awr1642boost-ods-comparison-between-mm-wave-radar

器件型号:AWR1642BOOST-ODS
主题中讨论的其他器件:AWR1843BOOSTAWR1642BOOSTAWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要了解 AWR 1443、 AWR 1642和 AWR 1843 在距离(以米为单位)方面的差异

BR、

Sreenath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenath、

    这是器件比较页面-

    http://www.ti.com/sensors/mmwave/awr/overview.html

    器件的最大范围取决于您的天线设计。

    AWR1843BOOST 50m (MRR TI 设计)

    AWR1642BOOST 80m (SRR TI 设计)

    AWR1443BOOST 小于50m (接近感应)。

    同样、这些值基于 EVM、在选择天线时、EVM 的值可能更高。

    此致、

    Jitendra