请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM20 大家好、员工
LM20温度感应点
问题1:
LM20感测的温度是器件封装表面还是连接到电路板的引线端子?
问题2:
如果您在引线端子处感应、
对于 SC70封装、我们可以测量器件周围的温度和电路板的温度。
但是
对于 DSBGA、由于端子位于封装的背面、因此仅测量电路板温度。
温度测量位置是否因封装差异而受到限制?
此致
自助餐厅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Cafain:
我们的器件可测量 LM20芯片内部热敏二极管的温度。 根据您的应用、可以使用不同的布局技术来准确测量您的需求。 请参阅以下有关一些不同布局技术的应用手册。
http://www.ti.com/lit/an/snoaa26/snoaa26.pdf
谢谢、