我们计划将 LDC0851用作电池供电的接近开关。 在 EVM 中、电池直接连接到 IC 的电源引脚、而无需任何电源稳压器。
LDC0851是否具有内部功率调节? 如果是、内部工作电压是多少?
如果 LDO0851没有任何内部功率调节、请向我们提供开关距离与电源电压特性。 这将有助于我们决定是否在电池与器件之间进行外部电源调节。
此外、请向我们提供开关距离与温度间的关系特性。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们计划将 LDC0851用作电池供电的接近开关。 在 EVM 中、电池直接连接到 IC 的电源引脚、而无需任何电源稳压器。
LDC0851是否具有内部功率调节? 如果是、内部工作电压是多少?
如果 LDO0851没有任何内部功率调节、请向我们提供开关距离与电源电压特性。 这将有助于我们决定是否在电池与器件之间进行外部电源调节。
此外、请向我们提供开关距离与温度间的关系特性。
您好!
LDC0851可直接由电池供电、LDC0851EVM 可将其作为选件提供。 随着时间的推移、电池放电等缓慢变化应该是可以的。
一个快速工作台检查表明、对于不同标称电压、电压电平会略微影响开关距离。 我检查了10mm 堆叠线圈设计和 ADJ 设置为1。
电源(V) | 导通(mm) | 关闭(mm) |
3.6. | 3. | 3.2. |
3.3. | 3. | 3.2. |
3. | 3. | 3.2. |
2.7. | 2.9. | 3.2. |
2.4 | 2.9. | 3.1. |
2.1 | 2.8. | 3.1. |
1.8 | 2.9. | 3.1. |
这与我在以下博客中使用的线圈相同: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2016/12/13/inductive-sensing-make-your-proximity-switch-applications-are-as-easy-as-1-2-3-with-webench
关于温度测试、我们通常使用温度室、扫描温度室内目标的距离并不简单。 然而、我们使用一个距离传感器固定距离的目标进行了测试、该目标恰好位于开关距离的边缘、并改变了温度。 在此测试期间、LDC0851未切换状态。
此致、
Luke