请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM95214 主题中讨论的其他器件: LM95234、 LM95233、 LM95213
大家好、团队、
在数据表中、LM95214修订版本 ID 寄存器应为0x7B。
当前我正在读取值0x79。
- 此代码是否有效?
- 为什么是0x79而不是0x7B?
谢谢、
日落
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mauro、
我查看了初始数据表和设计审查。 LM95214的修订 ID 为0x7B、而不是0x79、因此当前数据表是正确的修订 ID。 但是、我们在最初发布时发布了一系列远程通道。 我们发布时有四种产品:
LM95234:0x79
LM95233:0x89
LM95214:0x7B
LM95213:0x8B
您回读的0x79更可能是 LM95234。 我唯一可以确认这一点的方法是、您可以在袋子或卷带上拍摄产品标签包装的照片。 此标签将为我们提供大量可追溯性信息。 能否确认您订购的是 LM95234还是 LM95214?
Aaron