This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]向 LCD 组件添加力触控

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC3114-Q1, LDC1614-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1183533/faq-adding-force-touch-to-an-lcd-assembly

主题中讨论的其他器件:LDC3114-Q1LDC1614-Q1

如何向 LCD 组件添加感应传感功能、以在汽车中心控制台上实现力触控?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向 LCD 组件添加感应力触控类似于实现感应触控按钮。 有关电感式触控按钮的基础知识、请参阅 LDC 触控按钮入门 E2E 常见问题解答。

    在现代汽车中心控制台中、LCD 的使用很常见、用户可以控制音量控制或 GPS 等设置。 其中许多屏幕都具有电容式触控功能、允许用户与屏幕上的内容进行交互。 这为系统提供了有关用户触摸位置的信息、但某些系统可以通过了解用户在屏幕上按压的强度或确定长按压的冗余方法来受益。 将此信息添加到系统中的一种方法是使用 LDC1614-Q1或 LDC3114-Q1等电感式传感器监控 LCD 组件的运动。 通过在 LCD 组件的底部添加一个细金属条(如铜带)并添加一些小弹簧使组件能够移动、可以实现电感式传感器。 电感式传感可检测 μm μ A 的运动水平、因此弹簧不必允许在装配体中进行大量运动。 以下是该层叠的一个示例:

    电感式感应线圈放置在组件的角处、以便检测屏幕中心与边缘之间的按压情况。 这对于检测用手而不是用手指按下屏幕的情况也很有用。 如果整个屏幕移动、并且所有4个线圈都检测到按压操作相同、则可能是用手意外按下或在屏幕中心进行硬按操作。 无论采用哪种方法、在装配体后面添加 LDC 都可以提供额外的功能。

    此致、  

    Justin Beigel