主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP
我希望能够收集有关人员或不同对象的数据、但在《DCA1000用户指南》中未能看到如何在捕获的原始数据中表示这种情况。
是否可以看到每一帧不同个人的 x、y 和 z 位置? 或者、当我们使用 DCA1000时收集到的数据是什么?
我是这方面的初学者、用户指南让我更加困惑。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我希望能够收集有关人员或不同对象的数据、但在《DCA1000用户指南》中未能看到如何在捕获的原始数据中表示这种情况。
是否可以看到每一帧不同个人的 x、y 和 z 位置? 或者、当我们使用 DCA1000时收集到的数据是什么?
我是这方面的初学者、用户指南让我更加困惑。
您好!
DCA1000与 mmWave Studio 工具配合使用、可捕获 ADC 原始数据。
必须处理原始数据才能计算(x、y、z、速度)信息。
mmWave Studio 工具集成了 MATLAB 脚本、可用于处理此数据并确定每个帧的(x、y、z、vocity)。
如果您尚未下载 mmWave Studio 工具、请通过此链接进行下载
https://www.ti.com/tool/MMWAVE-STUDIO
另请观看此视频、其中显示了使用 mmWave Studio 和 DCA1000配置和捕获数据的过程
您计划使用哪种传感器平台?
谢谢你
Cesar
您好!
为了明确说明、仅当您希望收集原始 ADC 数据时才需要 DCA1000。 稍后需要处理这些原始数据、以计算您感兴趣的信息。
如果您只想获取 x、y、z 和检测点的速度、则应查看 开箱即用演示 (OOB)。 此演示可在您拥有的 IWR6843AOP 上运行、该器件将通过 UART 实时计算和输出此信息。
[引用 userid="541132" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1179359/dca1000evm-is-it-possible-to-get-x-y-z-coordinates-of-people-objects-with-this/4442096 #4442096"]除可以捕获 x、y、z 和速度之外还有其他参数吗?OOB 演示还会输出检测点的信噪比(SNR)以及您列出的这些点。
此致、
Josh
您好!
通常、有两种方法可以为我们提供的大多数/所有演示/实验保存输出数据。 请在本主题的最后一次答复 中查看这些方法的说明:https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1130339/awr1642boost-ods-how-to-capture-the-point-cloud-data-using-matlab-or-python/4193798
此外、您还可以修改毫米波工业可视化工具来完成此操作。 Radar Toolbox 中提供了可视化工具的源代码。
此致、
Josh