主题中讨论的其他器件:TDC1000、 TUSS4470、 MSP430FR6043
您好!
我正在研究一个项目、我们正在尝试使用多个超声波换能器来实现液体中的声学驻波模式。
目标是使用多个频率可变的换能器在介质中创建驻波电网模式。
由于所需的驻波电网模式的尺寸、传感器应能够生成至少2MHz 的可变频率。
从我目前为止最小的研究结果来看、我认为最适合我的应用的是 TDC1000芯片(因为需要高频和控制两个换能器)、而对于我的第一个原型、我将使用 TDC1000-C2000EVM。
我个人对超声波传感器/传感器没有太多经验。 我在某种程度上理解的是、换能器和传感器实际上是相同的、具体取决于其使用方式。
我所关心的是 TDC1000应用的描述、它涉及的是传感应用。 该芯片旨在以脉冲的形式传输频率、然后接收这些频率以进行深度或流量测量。 在我的应用中、我实际上只想传输、传感对于反馈我的传输频率正常工作很有用、但更重要的是、我需要持续传输、而不是脉冲。
从持续传输要求可以看出、像 TUSS4470这样的芯片更适用、问题是它只能达到1MHz。
我是否错过了 TDC1000数据表中允许持续传输的内容? 如果不是、您可以建议使用可提供高达2MHz 连续传输的芯片或设计?
提前感谢、
Chris