This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:TDC1000能否连续传输? 适用于液体中声波驻波且频率高达2MHz 的超声波传感器/驱动器

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC1000-C2000EVM, TUSS4470, MSP430FR6043
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1180278/tdc1000-c2000evm-can-the-tdc1000-transmit-continuous-ultrasonic-transducer-driver-up-to-2mhz-for-acoustic-standing-waves-in-liquids

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件:TDC1000TUSS4470MSP430FR6043

您好!

我正在研究一个项目、我们正在尝试使用多个超声波换能器来实现液体中的声学驻波模式。
目标是使用多个频率可变的换能器在介质中创建驻波电网模式。
由于所需的驻波电网模式的尺寸、传感器应能够生成至少2MHz 的可变频率。

从我目前为止最小的研究结果来看、我认为最适合我的应用的是 TDC1000芯片(因为需要高频和控制两个换能器)、而对于我的第一个原型、我将使用 TDC1000-C2000EVM。

我个人对超声波传感器/传感器没有太多经验。 我在某种程度上理解的是、换能器和传感器实际上是相同的、具体取决于其使用方式。
我所关心的是 TDC1000应用的描述、它涉及的是传感应用。 该芯片旨在以脉冲的形式传输频率、然后接收这些频率以进行深度或流量测量。 在我的应用中、我实际上只想传输、传感对于反馈我的传输频率正常工作很有用、但更重要的是、我需要持续传输、而不是脉冲。  

从持续传输要求可以看出、像 TUSS4470这样的芯片更适用、问题是它只能达到1MHz。

我是否错过了 TDC1000数据表中允许持续传输的内容? 如果不是、您可以建议使用可提供高达2MHz 连续传输的芯片或设计?

提前感谢、

Chris



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您在传感论坛上发帖!

    我们的超声波器件面向飞行时间应用、用于传输超声波脉冲、接收超声波回波以及调节返回信号以提取超声波脉冲的 ToF。 但是、这并不表示 您必须以这种方式使用器件、例如、如果您只需要传输信号、则可以移除用于接收信号的组件。

    您所了解的是正确的同一个传感器是负责传输和接收信号的传感器本身、这是一种单静态实现。 当您使用两个换能器时、一个用于传输、另一个用于接收、这被称为双稳态拓扑。 如果您持续传输、则无法从传感器本身获取大量反馈、因为传感器在超声波脉冲的突发或传输过程中已饱和。

    您答对了、TUSS4470只能提供高达1MHz 的频率、而 TDC1000能够满足您的2MHz 要求、并且能够达到5MHz。 请记住、TDC1000只能生成高达5V 的脉冲、而 TUSS4470使用内部 H 桥能够大幅提高高达40V 的脉冲。 我不确定您的换能器需要什么电压、但这也是您正确驱动换能器时需要牢记的一点。

    TUSS4470更适合使用寄存器设置进行连续传输、该设置允许您在 TDC1000一次只能传输31个脉冲时连续突发、这意味着它不能配置为连续突发。 使用 TUSS4470也更容易实现频率调整、因为您需要在 IO 引脚上配置图形或频率、而 TDC1000取决于器件的输入时钟和可用的分频寄存器。

    对于可以满足您需求的建议或设计、我目前没有适合您的应用的产品组合。 MSP430提供的解决 方案 MSP430FR6043也值得关注。 我不确定该器件的频率范围是多少、或者它是否能够持续突发。 遗憾的是、我不为该部件提供服务、因此如果您有任何问题、请随时发布有关该部件的帖子、以便为其分配合适的工程师。

    以下是我们制作的有关超声波感应的一系列高精度实验室视频的链接: https://training.ti.com/ultrasonic-sensing

    我希望这有助于您更好地了解超声波、如果您有任何疑问、请随时告知我!

    最棒的

    Isaac