This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]冰箱中的传感器

Guru**** 2042910 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5032
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1179988/faq-sensors-in-refrigerators

主题中讨论的其他器件:DRV5032

家用电器(尤其是冰箱)是否使用霍尔效应或电感式传感器等位置传感器来检测移动部件的移动或确切位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的问题,大多数人都不是真的想。 本质上、任何具有活动部件的电子设备都有可能使用位置传感器和家用电器、这是一个很好的例子。 简而言之,答案是"是"。 让我为您提供几个在冰箱中使用位置传感器的用例。

    用例1:打开/关闭车门或车厢检测

     

    在下图中、位置传感器位于几个位置。 第一个放置在车门框上、用于检测冰箱门是否已打开/关闭。 第二个位置传感器可在冰箱内的储物箱中找到。 在这两种情况下、如果使用霍尔效应传感器、则当门或隔室关闭时、必须在其旁边放置一个随附的磁体(如蓝色所示)。

                                                

    推荐产品:

    器件

    产品说明书

    说明

    系统级优势

    DRV5032

    低功耗(1µA μ A)、低电压霍尔效应开关

    灵敏度级别可提供严格的 BOP、BRP 响应、以实现一致的开/关结果。

     

    TMAG5124

    具有电流输出的双线、高精度、霍尔效应开关

    由于该器件固有的噪声容限、双线电流输出可延长非板载感应的布线长度。 此外、从 MCU 到传感器只需2根导线、从而降低了成本。

     

    用例2:制冰机

     

    制冰机是使用位置传感器的好地方、因为它们可以检测到何时按下杯形控制杆来分配冰或水。

                                                            

    器件

    产品说明书

    说明

    系统级优势

    DRV5032

    低功耗(1µA μ A)、低电压霍尔效应开关

    不同的灵敏度水平允许多种磁体尺寸和放置组合。

     

    TMAG5123

    平面高精度霍尔效应开关

    该器件能够检测平面磁场(或与 SOT-23封装水平),因此可提供灵活的放置选项并减少总空间使用量。

     

    工具和资源: