请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP117 大家好、
我的客户将在他们的项目中使用我们的 TMP117。
以下问题需要您的善意评论。
- 对于低于平均值的采样、我们应该了解到温度每秒将被检测一次、并且在一个数据中将被采样8次以进行平均值计算? 每次的采样时间是15.5ms?
- 我强调的红色框中的以下消耗电流是否适用于问题1的采样方法?
此时、I2C 应将数据传输到 MCU。 I2C 总线应该处于活动状态、对吧?
您能否为客户提供8种平均模式+串行总线活动功耗? - 如果我们设置为每分钟检测一次温度,8平均模式打开,电流消耗是否可以按以下方式计算? 如果不正确,您能指导如何计算它吗?
[(15.5ms x 8 x 135uA)+(59.876sec x 1.25uA)]/60sec = 1.526uA
谢谢!
Kai