This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 扭杆上的应变仪反向电压变化方向

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1176323/strain-gauge-on-torsion-rod-reversed-voltage-change-direction

主题中讨论的其他器件:INA826

您好,

我将4个应变仪安装在旋转杆上的45度配置中、安装在一个惠斯通电桥配置中。

我正在使用具有高增益的仪表放大器来放大信号。 电压信号实际上会随施加的扭矩而正确变化。 但是,在多个扭杆上实施相同的设置后,我将获得反向的电压变化,尽管我在相同方向上施加力,使用相同的重量,并且所有应变仪都安装在相同的方向上。 通过反向电压变化,我的意思是电压在一个设定上增加,在一个特定方向上增加力,而在第二设定上减少电压,同时在同一方向上增加力。

以下是两个设置的图片、它们的行为是相反的。

我找不到这两种设置之间的任何差异。 我需要应变仪专家的帮助。 请注意,当我对1号设置的另一个方向施加力时,它将增大。 但在与设置2类似的同一侧、它的行为是相反的。

非常感谢您的参与。

BR

AMR Wael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:  

    让我为您提供4个示例来解释您的问题。 请注意仿真中 RSG (染色规)的位置。  

    假设激励电压基准为3.300Vdc、标称未应力应变仪的电阻为1kΩ Ω。 INA826中使用双电源轨。  

    e2e.ti.com/.../INA826-Multiple-Strain-Gauges-12012022.TSC

    在仿真中、您将注意到、如果所有应变仪都保持相同、Rsg1和 Rsg4将具有相同的 Vout 响应、Rsg2和 Rsg3具有相同的响应。   

    如果每个惠斯通电桥电路监控一个应变仪、则更容易了解在拉伸应力与压缩应力之间测量哪个传感器。   

    如果每个惠斯通电桥电路监控两个应变仪、则该算法仍然相当简单。  

    如果按照给定操作在电路中同时监控和更改所有四个应变仪、 则计算算法将相当复杂。 它是可行的、但您必须非常了解系统、并且您需要有一个软件算法来识别受应力行为的峰值和/或谷值。  

    我的建议是、您需要获得两种不同阻抗类型的应变仪传感器、其中您将保持如下所示的相同比率。 这样、您就可以将 Vout 信号与压力条件区分开来。   

    所有4个应变仪都安装在单个仪表放大器(IA)电路下的同一旋转轴上、因此您可能需要非常好地了解系统的行为。 您可能必须单独描述每个应变仪的特征、并将整体电压和行为结合在一起。 计算算法可能需要解析 输出信号以识别应力分量。  

     我们具有非常宽的仪表放大器选择范围、如以下链接所示。 如果您需要更多助手、请告诉我。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/overview.html?keyMatch=INSTRUMENTATION%20AMPLIFIER

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:  

    自上次答复以来,我没有听到你的发言。 我希望你的问题得到解决。   

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond