This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3007:PCB 封装

Guru**** 1108040 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3007, OPT3002, OPT3004, OPT3005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1178803/opt3007-pcb-package

器件型号:OPT3007
主题中讨论的其他器件: OPT3002OPT3004OPT3005

大家好、

​​OPT3007的光敏区域朝下。

数据表中使用了 FPC。

请帮助解决两个问题:

是否可以使用 FR4而不是 FPC? 应用场景是可视门铃。

2. 光敏表面朝下,光敏表面是否有任何阻塞物和污垢。 如果是、如何避免? 谢谢。

此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    建议使用 FPCB 的原因是电路板厚度。  需要在电路板中创建开口、电路板的厚度将对传感器视场产生很大影响。  这一问题以及您的其他问题将在我们制作的视频中得到解答(链接如下)。

    底面光传感器的系统设计

    Rahland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahland、

    感谢您的支持。  在可视门铃中、使用 FPCB 可能不方便。  

    我从 应用手册中看到 、OPT3002的价格具有优势、但客户反馈、OPT3002对红光敏感、无法使用。

    如果使用 FR4、是否有任何推荐器件? 谢谢。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    OPT3004DTS 是一款具有可视门铃应用所需红外阻隔功能的已发布器件。  但是、OPT3005器件是专为增强红外阻隔能力的视频监控应用而设计的。  我建议从 OPT3005和 OPT3004开始。

    我还将通过电子邮件向您发送有关这两者的更多信息。

    Rahland Gordon