请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA970 主题中讨论的其他器件: USB2ANY、
当我使用 PGA970EVM GUI 时、波形发生器工作良好。 TP70 (P1A)(Ch1黄色)和 TP27 (S1P)(CH2蓝色)上的波形显示如下。
当我使用 ADC 读取按钮时。 始终为零。
即使我尝试从 ADC3读取内部温度也是如此。 我也只能得到零。
请就这种情况向我提出任何建议。
BRS、
Jason