This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 生物贴片开发

Guru**** 1151910 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4410, AFE4403, TMP117, CC2640R2F, CC2650, AFE4420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1168276/bio-patch-development

主题中讨论的其他器件:AFE4410AFE4403TMP117CC2640R2FCC2650AFE4420

我参与了一个大规模的远程患者监测项目、该项目涉及多个国家/地区。

我在搜索可用的生物传感器和"生物信号传感器模拟前端"、并阅读了 AFE4410、AFE4403等产品的数据表
由于该项目实际上是一个大规模的项目、旨在收集数千名患者的数据并应用深度学习、并且由于我负责硬件开发、因此我希望获得一些支持来指导我使用 TI 组件进行硬件选择过程。
遗憾的是、我的团队有3个月的最后期限来交付功能设备、因此我必须限制任何出错的机会。
我注意到智能手表的新趋势是中央放置的发射器被光电二极管包围。
提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 的某个 FAE 已代表您联系我们、我们会看到您的请求。

    我是否可以要求提供更多详细信息以进行澄清?

    从您的帖子中、我们 目前需要哪些帮助和支持?
     在标签/线程标题/主题中、显示"AFE4410:生物贴片设计"
     供参考、我们不支持贴片/电极材料和/或机械设计。
     
      
     您是否需要我们为潜在的 AFE IC 系列提供建议或帮助进行生物贴片设计?
     
    在内容中、它也没有说明 您要寻找的确切应用程序是什么?
     AFE4410和 AFE4403均为 PPG (即 基于 LED 和光电二极管的  IC、但具有不同数量的 LED 和光电二极管通道。
      您有什么想法和/或计划他们需要多少个 LED 和/或光电二极管吗?
     
     请告知我们上述问题的答案、如果 NDA 限制、我可以通过电子邮件联系您。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、  

    我不需要机械设计、电极等

    我需要有关选择正确组件的支持和原理图设计的支持、至少 最终批准是非常受欢迎的。

     AFE4410似乎是更好的选择。

    理想情况下,这是一种最新架构的实现,其中发射器位于中心(我认为红色和绿色波长),带有外围光电二极管(通常增加8个,AFE4410支持3个)。  

    但是、由于它对我来说在截止日期内安全交付更重要、因此我们可以做一些更深入的研究。

    该器件将包含一个 BLE IC,应为 v5.1或 v5.2,输出功率高于5dBm  

    我们需要每2分钟公布一次结果。 每次广播后、器件应进入深度睡眠状态、并在一段时间后重新启动以重新计算和广播。 在出现异常结果时、我们将每45秒增加一次广播频率。   

    在下面的图片中、您可以看到我描述的内容、我认为他们使用此实现方案以更低的功耗获取更多样片

    https://ibb.co/NnG6Wzw
    https://ibb.co/DppCVQP

    在我这边、提出 NDA 的唯一原因是、如果您需要向您提供有关我的客户/项目的更多详细信息、以验证项目的规模。   

    注册国家/地区为:

    • 英国
    • 澳大利亚
    • 埃及
    • 阿尔及利亚
    • 突尼斯
    • 希腊尚未核实
    应用类型:用于远程患者监护、消防队和安全部队的生物剖面线。
    当然、如果这会加快流程、您可以通过电子邮件联系我。
    提前感谢您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼科斯 -

    此参考设计具有 CC2640R2F、支持 BLE 5.1 (@ A 高达+5dBm 的功率级别)、并使用 TMP117进行温度测量。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tidudw4a/tidudw4a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最困难的部分是获得可接受的 SpO2和心率。 从头开始开发生物辨识算法非常耗时。 使用具有集成式 SpO2和心率算法的 AFE 是否更好? 温度是很简单的部分、因为我们只从10个样本中获得平均值、然后通过数学函数传递结果。 SpO2和耳戴式监护仪是我因分娩时间短而担心的问题。 如果您的原理图有 SpO2和心率,并且我们有工作算法,甚至仅针对无线进行校准,我们就会找到方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼科斯-  

    这里要说明的是-我的 产品线与 Chienchun 完全不同-我是温度和湿度感应应用工程经理、在 TI 拥有无线电(近场和远场)的悠久历史。 我看到您正在寻找+5dBm 的 BLE 无线电/MCU、并且知道您还需要温度、因此我想听到蜂鸣声。 正如您所说、脉动式血氧计很难实现、但可以完成-我们(TI)针对  此类应用用例提供了多种参考设计、您可以在此处找到:

    www.ti.com/.../universalsearch.tsp

    https://www.ti.com/solution/pulse-oximeter?variantid=25892#overview  

    有关体温测量的更多资源可帮助您完善设计理念: https://www.ti.com/tool/TIDA-060034 、 https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/personalizing-human-body-temperature-with-wearable-temperature-sensors 和 https://www.ti.com/lit/an/snia021b/snia021b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,感谢您的帮助,我已经阅读了建议的链接,似乎 AFE4420与 CC2650**的组合似乎很有希望。 但我会等待千振扬来引导我、因为我只有一个修补程序的经验、就是原始数据通过 DA14531MOD-00F01002传输到智能手机、并且在那里进行了计算(非常糟糕的方法)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,CC2650可能是您想使用的最低端器件,还有 BLE 5.2设备,还有很多有用的资源,请查看(然后我会让您完成新的设计) :https://www.ti.com/wireless-connectivity/bluetooth/products.html#p1389=Bluetooth%205.2%20Low%20Energy;Bluetooth%20Low%20Energy%205.1 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

     我阅读了您的消息并将其转发给我的团队。

     我们需要进行一些内部讨论、然后才能与您联系。

     谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢杨、我会等待您的建议。 此外、如果这有助于 someway、我们可以使用 MQTT、如果这样可以节省一些电量(唤醒、测量、发布、睡眠)。 尊敬的 Josh、也感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MQTT 是什么意思? 这可能不属于我的专业知识/领域。

    从现在开始、我将通过电子邮件与您联系、因为一些与 AFE PPG 器件系列相关的讨论正在 NDA 中。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、可以随时与我联系  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件已发送。 请从现在开始使用电子邮件。

    谢谢