请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1163271/lm135-better-voltage-span
器件型号:LM135我需要测量温度/Vac 室的温度。 我想使用 LM135/135A
它位于内腔内、并将大约7英尺的导线驱动到具有模数转换器的电路板。 我的电源为+3.3V 或+5V。
问题是温度感应仅为10mV/度、由于 A/D 需要更大的范围、因此我需要一个放大器。
有什么建议吗?