This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612EVM:测量推导和检测手部

Guru**** 1189040 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1158876/ldc1612evm-measure-derivation-and-detecting-hand

器件型号:LDC1612EVM

早上好、

我将测试 LDC1612EVM、电感式传感器将用于线性位置感应。

我将 PCB 线圈 B 连接到 Ch0、并使用了一个100pF 的并联电容器。

使用 EVM GUI、我只启用 Ch0 e、将 IDRIVE 设置为具有1.6V 的 Vp。 无论是否有目标、测量的原始值始终在增加或减少、此外、如果我将我的手或塑料瓶放在线圈附近、测量值也会发生变化。

我尝试使用介于100和330pF 之间的不同电容值、并获得相同的结果。

随后、我使用线圈 Ch1进行了相同的测试、线圈出现在 EVM 板上、但未断开连接、我们看到、即使测量速度更慢、测量结果也始终导出、而当我的手线圈附近有非导电物体时、测量值也会发生变化。

是否有为 EVM 板供电的建议(相对于接地)、我使用有源 USB 集线器将我的笔记本电脑连接到 EVM 板。 如果我使用 的是 stationaty 计算机、则 EVM GUI 显示屏始终处于断开状态。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carmelo、

    很难准确地说 发生了什么。
    您能否使用高阻抗探针和示波器探测电感器的引脚?
    如果您可以这样做、则可以确认 电感器的波形是正确的振幅和频率。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、John、

    感谢您的回答。 昨天下午、在接地和电感器引脚之间使用示波器和探头(我显示了一个半波)、我看到波形的频率和幅度是恒定的、即使我将手靠近 CH1线圈(LDC1612EVM 的原生线圈) 但原始值下降了10000点以上。 线圈位于木桌上、有目标。 这种行为的原因可能是什么?

    谢谢、

    Carmelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carmelo、

    LDC 器件可以测量传感器频率的微小变化、 因此任何变化都可能太小、无法在示波器上看到。
    您能否在 附近没有任何导电目标的情况下包含测量波形的快照?
    波形电平是否与您的 IDRIVE 设置一致?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、John、

    很抱歉,我迟到了,我上班了。 使用 LDC1612EVM 的 Ch1线圈、配置如下:

    • Diveder 代码:2以使频率达到20MHz (我仅使用线圈、而频率必须小于35MHz)
    • IDRIVE 代码:19对应于264uA

    使用此配置、如果没有目标方、我有(使用示波器获得的测量值):

    • VP =大约1.71V
    • 频率:大约2.981MHz

    昨天、我开始使用 EVM GUI 记录数据、并获得了以下图表:

    我在下午12时30分开始去了,今天上午8时30分停止了。

    您可以看到、该测量值一直导出到峰值(我关闭了示波器)。 高峰过后,几个小时后,这些措施似乎出现了问题,在清晨之后,这些措施又恢复了变化。

    如果我将手靠近线圈、测量值会发生变化、但我看不到示波器波形发生变化。

    提前感谢您的支持。

    Carmelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carmelo、

    感谢您提供其他数据。

    与标称数据值相比、图中显示的变化非常小。
    例如、顶部图的最大近似值为39965250、最小值为39964000、差值为1250。
    我们无法轻松地从图中计算平均值、但通过最大值和最小值之间的中点数据值近似计算平均 值可得出39964625。  
    差值(=1250)与中点之比为 31.2ppm。 基于其他两个图的相同计算得出相似的结果。
    这些小变化与我们在实验中看到的情况一致、因此您的器件 看起来运行正常。

    但愿这对您有所帮助。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 John 的回答。

    另一个问题是、如果我将手带到线圈、测量值为什么会变化?

    如图所示、当我将手指(无环、无晶闸管或其他金属物体)放在线圈附近约1厘米处时、测量值发生了变化、超过15000个原始点。 几秒钟后、我接近手指并将其取下。

    电感和频率图的行为相同。

    谢谢、

    Carmelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carmelo、

    您的手 在传感器附近充当有损耗的接地平面。
    它不像金属物体那样导电、但 它影响传感器的磁场就足够  了、从而改变其电感并导致您看到的数据转换。

    此致、
    John