This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26LV-Q1:VDD 电平低于 VTEMP 电平时的行为

Guru**** 1772095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26LV-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594054/lm26lv-q1-behavior-when-vdd-level-is-lower-than-vtemp-level

器件型号:LM26LV-Q1

您好、香榭丽舍

 

我对何时为 LM26LV-Q1增益4选件提供2.5V 电压有疑问。

当环境温度较低时、VTEMP 输出的行为方式如何?

根据表1。 VTEMP OUTPUTVOLTAGE 与裸片温度间的关系图、在芯片温度为0C 时、VTEMP 输出为2.651V。

我是否可以认为 VTEMP 输出被钳制在2.5V 左右、并且在裸片温度较高的范围内、器件正常运行?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo 您好、

    输出受电源和一些余量要求(根据图19为~300mV)限制。 因此、在2.5V 电源下、我预计最大输出为2.2V (30C)。 当温度较高时、输出电压较低、因此没有问题。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    非常感谢您的回答。

    让我再问一个问题。
    我的库口人希望将跳闸温度设置为145C、因此该器件将设置增益4选项。
    在此配置下、VDD 电源为2.5V、是否会保持在0C 至150C 范围内的+/- 2.3C 范围内指定的精度?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很可能、但 由于 TI 只能保证数据表中列出的内容、因为这些规格反映了实际的测试条件。  我们的传感器具有非常好的线路调节(74uV/V)、因此当电源在 足够余量的高温下从3V 降低到2.5V 时、精度不会发生变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开尔文-圣、您好!

    感谢您的回复、我  对此有一些进一步的问题、 我想通过电子邮件转到离线讨论

    此致、