This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1010EVM:固定温度和低湿度

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1010EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604252/hdc1010evm-fixed-temperature-and-low-humidity

器件型号:HDC1010EVM

您好!

我已经购买了几个套件 HDC1010EVM。

我将其与 Linux 和技术人员一起使用、通过串行通信流式传输数据。

这两种套件的工作效果很好、已有很多天了、但现在我对这两种套件都有问题:

  1. 这两个套件中的一个套件具有固定值 hex=fffc 的温度 、湿度良好。
  2. 第二个套件的湿度读数低于预期、湿度为47%、读数 为 hex=b8ac dec 35.7%

有人可以帮助我了解发生了什么?

传感器是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    1. 关于第一个 EVM、很奇怪您能够读取湿度值、但不能读取温度值。 实际上、温度传感器嵌入在 ASIC 中、因此如果由于某种原因而损坏、HDC 很难读取来自湿度感应元件的数据。 您能否验证 EVM 在使用感应解决方案 GUI 时是否存在相同的问题? 如果是、您能否尝试重新刷新 EVM 固件并验证这是否可以解决问题?
    2. 关于第二个 EVM、是您报告的正确十六进制值(bb8ac)。 因为对于该值、RH%为:

    十六进制= b8ac ->十进制= 47276

    RH%=(47276 / 65536)* 100 = 72.13%

     这与您的基准电压相比确实更高。 您可以再次进行双次检查吗? 如果需要、您可以向我们发送日志文件以进行交叉检查。

    请告诉我。

    此致、

    Carmine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carmine、

    感谢您的建议、我已经解决了这两个问题。

    对于第一个 EVM、我安装 GUI、以便检查配置寄存器是否是我意外写入的(正确值0x0600、错误值0x1000)

    对于使用 GUI 进行的第二次读取值、这些数据是正确的、因此读取软件必须存在问题。

    非常感谢你们的支持!

    此致 Francesco