请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1010EVM 您好!
我已经购买了几个套件 HDC1010EVM。
我将其与 Linux 和技术人员一起使用、通过串行通信流式传输数据。
这两种套件的工作效果很好、已有很多天了、但现在我对这两种套件都有问题:
- 这两个套件中的一个套件具有固定值 hex=fffc 的温度 、湿度良好。
- 第二个套件的湿度读数低于预期、湿度为47%、读数 为 hex=b8ac dec 35.7%
有人可以帮助我了解发生了什么?
传感器是否损坏?